结果:找到"物联网 智能猫眼 智能家居 乐鑫 ESP32S3 嵌入式",相关内容1000条
- ESP32-S3智能猫眼门锁:开启新时代智慧生活
- 近几年来,AI技术日趋成熟,智能语音、智能人脸识别、智能用户画像等技术的深入应用,使得智能家居的智能化程度不断提高。智能门锁,即区别于传统机械锁进行改进,是具有安全性、便利性、先进技术的复合型锁具。猫眼智能门锁猫眼智能门锁是近几年流行的一种新型智能门锁,集多种功能替代了家庭内的对讲机和安防摄像头,以满足人们对安全、方便和智能的要求。能够与访问者可视地进行对话,并能检测门外安全,为家门口增加一道隐形安全门。猫眼智能门锁,一般采用Wi-Fi或蓝牙远程操作,通过猫眼联网,可以随时随地查看家门口的情况,还可以远程开关门,让好友或家人进入家中。启明智显针对当前智能猫眼门铃市场的发展趋势,推出ESP32...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 乐鑫 ESP32S3 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-28 16:14:00
- 可视对讲猫眼门铃方案,高集成低成本守护智慧家
- 近几年家居安防类猫眼门铃应用发展趋势向好,应大势所趋,市面上很快就涌现出一批猫眼门锁产品。从产品角度来说,搭载室内屏似乎已成为猫眼门锁标配,随着室内屏的大量应用,猫眼门锁的使用体验也更上一层楼,因其能够更好地满足用户对门外情况的掌控需求而备受消费者青睐。基于对当下智能猫眼门铃市场受欢迎趋势的洞察,启明智显推出ESP32-S3无线Wi-Fi可视对讲门锁模组方案,高集成低成本帮助用户实现产品便捷开发落地。方案芯片模组主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWi-Fi(802.11b/g/n),支持40MHz带宽;其低功耗蓝牙子系统支持Bluetooth5(LE)和BluetoothMes...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 乐鑫 ESP32S3 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-23 09:59:00
- 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
- 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
- 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
- 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 ESP32-S3 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
- 启明智显4.3寸串口屏应用于壁挂炉方案
- 由于寒潮反复侵袭,消费者对于热水与供暖的需求日益高涨,壁挂炉作为冬季家庭采暖设备,不同于一般空调或者燃气热水器,壁挂炉具备多种功能,实用性更强,作用面更广,因其兼备供热水供暖双功能,采暖便捷、健康舒适的优势而成为绝大部分独立采暖家庭的首选,加上北方煤改气地区的存量换新市场,为壁挂炉高端品质化带来更多发展的可能,使其成为热水家电品类中市场增长最好的产品。然而市场的迅速扩张带来的却是产品质量的参差不齐,为了满足消费者真正的需求,壁挂炉厂商应从终端用户的角度出发考虑,如何将用户需求注入产品设计与研发中才是最需要思考的问题。启明智显为此提供智能化解决方案,让壁挂炉产品无论是外观设计还是功能结构,都能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 壁挂炉 智能家居 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-31 14:38:00
- 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
- 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 嵌入式 乐鑫 物联网 智能厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
- 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
- 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能厨电 串口屏 物联网 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏应用于智能门锁方案
- 近几年随着智能家居行业规模的扩大以及大众安全意识的不断提升,智能门锁行业迅速发展了起来,传统门锁企业、家电企业、安防企业,甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入浪潮,智能门锁产品逐渐呈现出百家争鸣的局面。(图源网络)智能门锁是区别于传统机械锁,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、便捷化的安防设备,是智能家居生态链上的重要组成部分,也是家庭智能安防领域的核心单品。智能门锁产品的国内市场渗透率虽低,但增速快,发展前景广阔,随着消费市场逐渐打开,高消费能力群体也逐渐显现。如何凭借出色的性能在市场上赢得消费者青睐是各家智能门锁厂商亟需思考的问题,为此,启明智显带来了2.8寸串口屏应用于智能门锁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 串口屏 智能门锁 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-25 10:40:00
- 启明智显分享|3.5/4.3寸串口屏在智能冰箱上的应用方案
- 冰箱这个家电产品参与进人们的生活已经有了很长一段时间,其功能由早期单一的冷藏功能随着时代需求逐渐演变成多功能智能冰箱。在此期间,随着节能减排、个性化需求、消费升级、技术创新等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,因此,人们对食品的实时监测和保鲜管理提出了更高的要求。为了实现对食品的可视化监测和管理,将彩屏和多功能冰箱结合起来成为了市场趋势,同时也顺应了当代智能家电的发展潮流。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5寸串口屏智能冰箱方案。l人体感应自动亮起,无需手动唤醒l通过显示屏精确调节温度,变频精确到0.1℃,不同食材可通过触摸屏幕选择专...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能冰箱 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:55:00
- 启明智显分享|3.5寸串口屏在净水器上的应用方案
- 随着人们消费的升级,人们渐渐开始追求健康的生活,其中对日常用水的要求也越来越高,针对这一需求衍生出了家庭净水行业的市场。到目前为止,我国的家庭净水技术已经不断成熟和稳定,家用净水器被广泛应用于普通家庭的日常生活中,成为家庭中不可或缺一部分。在这一新的消费诉求下,家用净水在满足了基本的净水需求外,同时也应该顺应当代审美以及以90后为主的消费群体的品质需求。近两年,净水市场出现了减速放缓的态势,很一大原因是产品同质化现象严重,功能单一,缺乏特色的净饮机。已不能满足时下消费者多元化、高端化、品质化的净水需求。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5串口屏净...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能净水器 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:47:00
返回